This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:平衡时的电压不精确观察。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181478/bq76952-voltage-inaccuracy-observation-while-balancing

器件型号:BQ76952

我们在16S 配置中使用 BQ76952、并在电池平衡期间测试电压精度。 我们知道、AFE 在平衡的同时运行电压测量、方法是在一定的时间内关闭电池及其相邻电池的平衡操作。  例如、如果测量电池2、AFE 将关闭电池1和电池的平衡  

  1.  在平衡操作处于活动状态时、我们实际上观察到电压测量误差超过70mV。 这是预期的行为、如果不是、可以采取哪些措施来提高精度。
  2. 我们已经考虑了电池滤波器 RC 时间常数可能会影响这一点的可能性(尽管我们使用了 TI 推荐值)。 停止平衡操作与测量的电池和相邻电池的电压测量之间的时间间隔是多少?

设计注意事项我们在电池感应线路上使用了100欧姆(TI 建议)和1uF 的差模电容。 电路片段。

下面随附了结果和电路图。

单位:MV

无平衡

偶数电池平衡(C2、C4、...C16)

实际电压单元

V-AFE

差动

实际电压单元

V-AFE

差动

C1

3802.

3798

4.

3792

3813.

-21.

C2

3906.

3905

1

3885

3877

8.

C3

3842

3841

1

3833

3894

-61.

C4

3903.

3902.

1

3883

3887

-4.

C5

3812.

3811.

1

3802.

3862

-60.

C6

3576

3575

1

3550.

3554.

-4.

C7

3863

3862

1

3855

3916.

-61.

C8

3920.

3919.

1

3891

3893

-2.

C9

3688

3688

0

3677

3749.

-72.

C10.

3929.

3929.

0

3900

3905

-5.

问题11.

3688

3688

0

368.

3742

-64

C12.

3779

3778

1

3756.

3760.

-4.

问题13.

3674

3675

-1

3662

3727.

-65

C14.

3832

3833

-1

3811.

3816

-5.

C15

3888

3889

-1

3881

3938.

-57.

C16.

3679

3677

2.

3661

3655

6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elnino、

    RC 时间常数很可能是 导致不准确性的原因、如 BQ769x2 应用手册《电池平衡期间的电压测量精度》部分2.5所述。 我们在使用1uF 电容器时看到了电池电压精度方面的问题、我们发现0.22uF 更好、这是我们通常推荐的值。

    您能否尝试将1uF 替换为0.22uF、并查看精度问题是否得到解决?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    停止平衡操作与测量的电池和相邻电池的电压测量之间的时间间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elnino、

     应用手册的第2.5节所述。 测量间隔为3ms。

    有关电池平衡操作和时序的更多讨论、请参阅技术参考手册的第10章"电池平衡"。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请问1uF 为何 会带来电芯电压精度问题、您有没有详细的分析?

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    正如我提到过的、稳定时间越长、电池电压稳定所需的时间就越长。 如果电容器为1uF、IC 可能会在电压稳定之前进行测量、从而导致电池电压不精确。 0.22uF 可提供足够小的时间常数、使器件能够稳定电压以进行测量。  

    以上部分和应用手册中对此进行了介绍。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon