This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:软启动实现-电容器可以有多大?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182073/ucc28c42-soft-start-implementation---how-big-does-the-capacitor-can-be

器件型号:UCC28C42

大家好、

UCCx8C4x 的数据表提供了一种实现软启动的方法:

二极管" 在 PWM 每次通过 UVLO 条件时强制软启动周期、从而强制 VREF 变为低电平。 如果没有二极管、电容器会在短暂的电源损耗或欠压期间保持充电状态、并且器件在重新应用 VDD 时不会启用软启动功能。"

如果 VREF 变为低电平的速度非常快、则流入引脚的电流将非常高(根据 I = CSS * dV/dt)-数据表未说明流入 VREF 引脚的最大电流。

对于电容器的大小是否有任何指导原则? 也许建议使用带有二极管的串联电阻来避免损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VREF 上的电容值小于4.7uF,则无需使用限流电阻器。 如果大于4.7uF、则存在 VREF 稳定性问题。