This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808AD-2

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181995/ucc2808ad-2

器件型号:UCC2808A-2

你(们)好

UCC2808AD-2的数据表中可以看出、VDD 的范围为5V 至14V。

器件内部有齐纳二极管、电压范围为13V 至15V、

下面是我们使用开环连接的电路,VDD 上的电压为14.5V,是否存在任何问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据数据表、在您的案例中、这是可以的。 R200会限制电流< 20mA 和 VDD < 15V、因此请符合数据表。