This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 UCC28C45的低侧有源钳位正向转换器

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC2897A, UC3714, UCC28C45-Q1, UC2714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181057/low-side-active-clamp-forward-converter-using-ucc28c45

主题中讨论的其他器件:UCC28C45UC3714UC2714

对于低侧有源钳位正向转换器,我能否使用 UCC28C45驱动 N-MOSFET 和 P-MOSFET (Q1、Q2)?

如果是、请按照 下图所述建议用于生成死区时间 Tdel 的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    我假设您正在查询 UCC28C45。  我在 TI 的网站上看不到 UCC24C45。

    如果您需要 AUX 输出、最直接的方法是使用具有单个输入并提供具有死区时间控制功能的互补输出的栅极驱动器。  UC3714/15或 UC2714/15系列便是其中一种栅极驱动器。  可能还有其他人、但这是我发现的第一个。

    另一种方法是使用具有内置栅极驱动和 AUX 控制 功能的控制器、例如 UCC2897A。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我对 UCC28C45的查询。

    感谢 您的建议!

    UC3714将解决 此问题、但我正在搜索汽车级器件。  

    是否提供任何汽车级器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    TI 指定具有-Q1后缀的汽车器件。  请看下面的栅极驱动产品矩阵

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    您能否使用双输入/输出栅极驱动器(如 UCC27324-Q1)并对其中一个输入进行反相、或

    使用两个单栅极驱动器并交叉耦合器件、以获得正确的计时和死区时间?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生  

    我们正在搜索"低侧有源钳位正向转换器"的汽车级解决方案

    我们有两种选择、但不满足汽车要求  

    1.  在汽车级中、我们没有发现任何与 UCC2897A 类似的器件、如果有、请提出建议。  

    我们还可以考虑 UCC28C45-Q1、它与 UC3714一起自动分级 、以生成 P 沟道栅极脉冲、但  UC3714 不会自动分级  

       我们在汽车级中找不到任何死区时间控制栅极驱动器(如 UC3714)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    UC2714为工业温度级、但不是汽车级。

    如果您创建了另一篇文章、并提到您正在寻找与 UC2714类似的汽车级解决方案、则会将其发送给我们的栅极驱动器团队。  他们比我更了解自己的产品线。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、祝你好运。