This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:有关 BQ2085DBT/BQ29311PW 的查询

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180838/bq2085-queries-regarding-bq2085dbt-bq29311pw

器件型号:BQ2085

大家好、

此电池管理系统由 TI 的 BQ2085DBT 和 BQ29311PW 组成、 可应用于3串18650锂电池组。
由于 电池使用时间很长、电池寿命很短、我用同一个18650电池更换了电池。 但之后、电路板无法充电或放电。 请告诉我原因。
2.这是否加密? 如何解密并激活 它以使 其顺利工作?
3.我想知道它的通信协议是否是 IIC 通信吗? 是固定的吗? 如何获取通信协议?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    bq2085可以检测故障。 由于电池已断开连接、因此很可能进入永久性故障状态。 您将需要对监测计进行解封和重新编程。 您可以阅读数据表和 TRM 以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180838/bq2085-queries-regarding-bq2085dbt-bq29311pw/4447403 #4447403"]您需要解锁并重新编程监测计。

    您提到的监测计是什么?  我是否需要通过 EV2300连接打开主机计算机以重写参数?

    此外、该通信协议是否是 SBSus 标准协议? 还是 SBS 协议是固定的? 如何获取通信协议?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4931" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180838/bq2085-queries-regarding-bq2085dbt-bq29311pw/4447403 #4447403"]您可以阅读数据表和 TRM 以了解详细信息

    您有 TRM 文件吗? 如果是、您能否与我分享其链接?

    TRM 已从 TI 官方网站上删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    TRM 信息似乎位于 bq2085的数据表本身中。 www.ti.com/.../bq2085.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="543421" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180838/bq2085-queries-regarding-bq2085dbt-bq29311pw/4450220 #4450220"]

    您好 Shirish、

    您将需要对监测计进行解封和重新编程。

    您提到的监测计是什么?  我是否需要通过 EV2300连接打开主机计算机以重写参数?

    此外、该通信协议是否是 SBSus 标准协议? 还是 SBS 协议是固定的? 如何获取通信协议?

    [/报价]

    您好、Shirish、

    感谢您的回复、但客户仍对您提到的监测计和通信协议有一些小问题。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    监测计为 bq2085。 需要具有 USB 端口的主机。 在主机计算机和 bq2085之间连接 EV2300以重写参数。 通信协议为 SMBus。 数据表中提供了所有详细信息。

    请注意、EV2300仅适用于32位 Windows。 您可能需要使用64位 Windows 的替代方法