This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070异常 PFC 波形

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181911/ucc28070a-ucc28070-abnormal-pfc-waveform

器件型号:UCC28070A

尊敬的先生

功率输出:5kW
输入电压范围:165-270 VAC
PFC 电压:410Vdc
异常复发:在满载情况下、从高压到低压的电压测试输入欠压保护、
当电压约为180Vac 时、功率因数降至约0.86、输入电流失真。
如下所示:(1#波形是 DS 波形、2#是输入电流波形、3#是 GS 驱动波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    这里似乎发生了许多事情。   
    首先、输入电压缓慢稳定地下降至~180Vac 会导致 VINAC 通过一个低向前馈阈值(VFF)下降、从而增加倍频器增益。
    (当 Vin 为高电平时、输入电流应较低、因此增益较低。  当 Vin 较低时、输入电流应更高、因此增益更高。)

    乘法器增益的变化是一个阶跃变化、可以看到在第二个波形中的电流峰值之后输入电流突然增加。  
    这种电流增加对 PFC 输出电容器的充电速度比负载吸收的速度更快、并且电压环路响应降低速度很慢、因此 Vout 上升到106%过压阈值、并且由于 OVP 响应而停止开关。  这可以被视为1~2ms 内电流的平坦间隙。  当 OV 缓解 约3%时、开关恢复。   

    在开关期间、高负载会在输入源阻抗上下降一些电压。 在非开关期间、输入源电压会弹回、VINAC 会上升至上升阈值、从而将乘法器增益更改为较低的电平。  然后、当开关恢复且输入电流上升时、源阻抗再次下降 Vin、以便 VINAC 下降到下一个较低的 VFF 电平、从而提高乘法器增益、输入电流再次增加。
    这会对 Cout 进行过充、Vout 会上升到再次达到 OVP、并重复该周期。  

    这就是导致重复电流失真和~180Vac 左右的低 PF 的原因。  进一步降低低于~180Vac 的 Vin 应超过此阈值并稳定至正常稳定运行状态。  但是、在下一个 VFF 阈值下、在较低的输入电压下可能会发生同样的情况。  

    可以针对这种情况采取一些对策:
     1、增加 Cout、使每个 VFF 电平变化时的 μ ΔV 更小、不会触发106%的 OVP 阈值。  
    2. 降低总源阻抗,包括电压源本身的 Zout 加上 EMI 线路滤波器、输入二极管和其他串联电阻的压降。
    3. 从 Cin 重新定位 VINAC 的感测点,以便在串联阻抗电压下降之前尽早在交流电源路径中重新连接。 这可能无法解决 OVP 问题、但有助于避免上下切换乘法器增益、并避免重复干扰。  
    4. 在 VSENSE 中添加一个"电压压缩"电路、以便 在 Vout 接近正常 OVP 电平时通过减小反馈分压器增益来有效地提高 OVP 阈值。  (这是一个复杂的解决方案。)  

    这些反措施可以单独或组合实施。 您可以尝试每一种方法来查看哪种方法更可取。  

    此致、
    Ulrich