This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:知识

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181972/tps61165-intellectual

器件型号:TPS61165

尊敬的所有人:

我们已将 TPS61165DBV 设计为 LCD 模块的背光驱动器。  您可以看到下面的原理图、

我的理解是 R12会限制流向 LED 的电流。  灵活的单线数字和 PWM 用于控制亮度。

我们已选择 R12为22欧姆。  在某些装置中、我们注意到背光比其他装置更亮。  我们发现、当我们测量单元内的 R12时、其中一些为22欧姆 、而另一些则为16欧姆。  当我们移除电阻器并单独测量时、测量值为16 Ω 的电阻器为22 Ω。  但该装置内部的电阻差异会导致显示亮度更高。  是否有任何意见、为什么某些电阻器测量值为22欧姆、而其他电阻器测量值为16欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ail、

    所有"问题"电路板是否都具有相同的16欧姆测量电阻?

    您是否尝试过更小的电阻、如1欧姆? "问题"电路板是否仍然具有不同的亮度?

    BR

    Patrick