This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:SN51395

Guru**** 1715510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182150/tps51397a-sn51395

器件型号:TPS51397A
主题中讨论的其他器件:SN51395TPS51395

您好、先生、

我的客户使用了 SN51395和 TPS51395/TPS51397A 联合布局、但发现了19/10137故障率。

我们发现 引脚2、3、4、5 (Vin)和引脚6、19、20 (SW)短接至 GND。

但它仅存在于 SN51395器件中、而使用 TPS51395和 TPS51397A 的其他器件未发现此故障。

您是否会帮助检查原理图?

请先添加我、然后我将通过隐私消息发送原理图。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您@向 yuchang - Zhang 发送电子邮件进行讨论。