This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:PWM 输入

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181634/tps92360-pwm-input

器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS61165TPS61500

您好!

数据表建议  TPS92360仅支持 PWM 调光信号频率5~100kHz、

其他类似的 prodcut 是否可以支持1~2khz?

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS61165是一种替代方案。 但为什么 PWM 只能为1~2kHz?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我发现 TPS61165数据表仅支持5~100kHz、或者它实际上可以支持1~2khz?

    我认为它采用了旧的工业面板设计、因此只能支持1~2khz PWM 输出。

    请参阅以下规格。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    建议使用 PWM 频率= 5kHz ~ 100kHz 的 TPS61165。

    但我们以前在大约100Hz 的较低频率下测试 TPS61165、但也没关系。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    明白了、我将应用样片或 EVM 进行客户测试。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、我犯了一个错误、检查了工作台测试数据、发现 TPS61500可以支持1kHz~2kHz PWM 频率。

    BR

    Patrick