This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:不兼容的关断+充电器自动引导(唤醒)功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181859/bq78350-r2-device-fw-incompatible-shutdown-charger-auto-boot-wake-up-features

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792

我正在测试 SLUUBM6图1中给出的预放电特性。 (主 FET 为高侧 NFET、但预放电路径相同)

当 IC 进入关断模式时、由于上拉1电阻器、预放电电路会暂时启用(当 IC 关闭且 Ping 变为悬空时)。

我还将测试 TIDUCN1的替代引导功能(TI Designs:TIDA-00792)。

当 BQ78350-R2进入关断模式时、预放电会再次唤醒(引导) AFE IC。 然后 BQ78350-R2再次通电。

您是否已经拥有预放电和关断模式协同工作的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 一个可以同时组合这两个功能的电路。 没有好的方法可以防止 GPOUT 在关断期间浮动、因此将启用预充电电路、看起来它会唤醒 AFE、从而唤醒监测计。