This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600 -开环 LLC 运行,即始终谐振条件

Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181469/ucc25600-ucc25600---open-loop-llc-operation-i-e-always-resonant-condition

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC21520

大家好、

我将使用采用 LLC 拓扑的隔离式直流/直流转换器、其中初级侧具有全桥和次级二极管桥。

我想使用 UCC25600作为该 LLC 的控制器。

我始终希望在开环中打开、即始终在谐振开关条件下打开、以获得最大损耗优势。

我想将以下类型的原理图用于 UCC25600:"-

GD1和 GD2是 LLC 两个桥臂的脉冲。

对此有什么想法、它能起作用吗?  

我已经看到过采用闭环 LLC 的 UCC25600应用、但在这里、我想让它像在开环中一样工作。

对于 LLC 的开环或始终谐振运行、原理图部分是否正确?

请提供您的反馈。

此致

Raja  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    连接一个简单的电阻器将使控制器以固定频率运行。

    GD1和 GD2是接地参考信号。 此外、它们具有非常小的栅极驱动拉电流/灌电流能力。 它们需要连接到外部栅极驱动器以驱动全桥 LLC 的两个桥臂。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    感谢您的回复。

    这在我看来是直插式的,我们已经想到了。

    是 的、将 GD1和 GD2馈送到 UCC21520 TI 栅极驱动器、以驱动这些 MOSFET。 我使用4.7V 齐纳二极管将其钳制在5V。 下面是最终的原理图。

    我希望这些都可以...

    如果您发现需要更改、请进行评论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我建议在 OUTA 和 OUTB 上使用一些输出电阻和铁氧体磁珠、以帮助保护您的 FET 并更大限度地减少振铃。

    请确保所有去耦电容器都距离驱动器引脚小于5mm。

    我建议使用5.1k-20k 欧姆的栅源电阻器、这应降低 dv/dt 引起的导通风险。

    除此之外、原理图看上去一切正常。

    以下是一些有关  何时以及为何使用铁氧体磁珠的附加信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037571/faq-ucc21520-how-should-ferrite-beads-be-used-and-selected-for-gate-drive-circuits

    此致、

    Krystian