This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:终端电阻器和阻抗匹配电阻器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181632/bq79616-q1-termination-resistor-and-impedance-matching-resistor

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

我注意到数据表和 EVM 指南中的阻抗匹配电阻器可以是49 Ω 和51 Ω、我想知道为什么我们不能直接使用50 Ω?

我还想知道端接电阻器的功能是什么、为什么它是1k Ω?

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您可以直接为 Rseries 电阻使用50欧姆电阻。 通信线路上端接电阻器的功能是最大限度地减少信号反射、从而实现可靠的数据发送和接收。 该值基于用于菊花链的简单双绞线电缆的特性阻抗。

    谢谢、

    Chase