This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:采用 LM317的电源

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181826/lm317-power-supply-with-lm317

器件型号:LM317

大家好、

对于 LM317有疑问。

如果 LM317关断输入并且输出连接到18V 电源、是否可以这样做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shelton、

    LM317无法为电压轨断电。

    您是否在说输入是否变为0V 并且输出设置为18V 会导致反向电压条件?

    如果是、这将导致反向电流从器件的输入引脚流出。 输入电源轨上无法灌入电流的任何组件都可能会损坏。 对于 LM317本身、它是一款双极器件、但是在18V 反向电压下、建议使用外部保护二极管来保护器件免受这种情况的影响。

    此致、

    John