This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:根本原因不完整

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181426/ucc27282-broken-root-cause

器件型号:UCC27282

您好专家、  

我的客户是第一次使用 UCC27282QDRCRQ1、对于300W 同步升压、这两个 MOSFET 是 CSD19502。

PWM 开关频率:60kHz

占空比:20%(主开关导通20%时间)

当输入电压达到55V 时、它们会在无负载的情况下增加输入电压。 升压同步开关(T2)接通一段时间后、UCC27282将一直断开、而同步开关(T2)断开。 它可以看到引导报废电容器电压迅速变低。 可以清楚地看到 HS 发生了电火、然后破裂。 如下图所示。

它们还监控主开关打开时、高开关(同步开关)的 PWM 可以监控高负电压、大约为-12.7V (HO 至 HS)。 但是、当电路正常工作时、他们只想检查从 HO 到 HS 的负电压是否存在风险。

故障问题非常奇怪、会损坏客户的许多实验板、您能不能指出问题的根本原因?  

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    负电压肯定是一个问题、可能会损坏驱动器。 以下是数据表中的额定值:

    此引脚的绝对最大负脉冲为-2V、因此-12V 远高于此值。  

    至於何种情况出现如此大的负尖峰,我们当然需要更多资料来说明。 我认为最有用的捕捉是同时放大 HO-HS、LO 和 SW。 原理图也会有所帮助。 它看起来像是一个米勒效应问题、但我想肯定。

    无论原因如何、都有一些有助于缓解脉冲的因素。 例如、从 HO 到 GND 的二极管可以分流下冲。 降低开关节点的 dV/dt 也可能有所帮助、但这取决于根本原因。  

    我现在将标记为已解决、但可以随时跟进。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉、忘记放入原理图、下面是:

    客户想知道、大 HO 至 HS 负电压可能会导致 HS 至 GND 短路或不短路?  

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    由于 HO 至 HS 上具有较大的负电压、许多东西可能会损坏。 HO 下拉 NMOS 将反向导通、并且可能会损坏(开路或短路)。 此外、上拉结构上的电压将被超过并被销毁。 完成此操作后、器件会损坏、故障会分布在整个器件中。 很难准确预测会发生什么以及它是否会开路或短路、 因此可以实现 HS 到 GND 短路。

     谢谢、

    Alex M.