This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619906/ucc28070-ucc28070-issue

器件型号:UCC28070

您会向我建议以下问题吗?

我的客户正在使用 UCC28070评估 PFC。

电源规格  

输入电压:通用电源

输出:380V 直流2500W

参考设计

1200W PR779-PR778

3000W:PMP4259

5000W:PMP4311A

问题

  • 负载输出特性不会变得更好

负载越多、输出电压越低。

(大约压降50V、无负载、输入100V、输出200VDC 1.3-2.6A)

我们命令确认以下内容。

  • 电流波形在电感器之后流经二极管
  • 输出 冷凝器的 GND 和 UCC28070的 GND 之间的差分电压
  • UCC28070中 Vsense 的电压是否稳定?

如果可能、我将向您发送数据。

最恰当的考虑

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi-San - 请将详细信息发送至 oliver-pan@ti.com、谢谢