This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260纹波问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619711/tps54260-tps54260-ripple-issues

器件型号:TPS54260

尊敬的所有人:

我对以下有关 TPS54260输出纹波问题的2个问题感到困惑。

  1. 当 TPS54260在低压降和轻负载条件下工作时、会产生输出纹波。 现在,如果您将输入电压从标称12V 降低到某个电压电平(让我们称之为输入电压),输出就会开始出现这种纹波。 如果输入电压增加到某个电平(让我们将其称为恢复电压), 转换器将返回到预期的运行状态。 进入电压和恢复电压之间存在迟滞。 我在输出为5V 的 EVM 中进行测试、输入电压和恢复电压分别为8V 和7.2V。  为什么存在该迟滞?
  2. 我已经在 EVM 上进行了测试,发现如果您在5V 输出和轻负载下缓慢增大输入,假设从5.5V 开始增大输入电压,并将输入0.1V 增加0.1V,即使在6.5V 时,仍会出现输出纹波问题。 但是,如果您直接输入6V 电压,输出将正常运行,并且不会出现纹波。 为什么是这样?

您能否与我分享一些有关启动充电电路的更详细、更深入的信息或与此问题相关的其他信息。  越深越好、感谢一百万!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个文档应向您提供您需要了解的一切:

    www.ti.com/.../slva547

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我发布的问题来自您分享的报告。 报告没有解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、您能否与我分享一下在空闲模式下(高/低侧均关断时)引导电容器如何放电? 当启动电容器电压低于2.1V 时、如何使启动电容器放电如此快地变为零? 您能否与我分享一些更详细的内部 IC 块? ted-zhang@ti.com 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的后续问题。  您能详细说明吗?  文档应提供您所需的所有信息。  您将发现、任何等式都无法预测 Eco-mode 边界。