This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:向计时器引脚施加外部电流/电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618102/lm25066a-applying-external-current-voltage-to-timer-pin

器件型号:LM25066A

您好!

我正在实施一个附加电路、为 LM25066A 上的计时器电容器提供外部电流(~80uA)、以加快插入时间、但不会影响故障时序。  当我的电路通电且 LM25066A 没有任何输入电压(LM25066A 断电)时、我的电路会向计时器引脚施加~1.5V 的电压。  这对于 LM25066A 是安全的吗?  一旦输入电压达到 POR、我的电路就会按预期工作。

请告诉我在 LM25066A 断电时、在计时器引脚上施加外部电压是否安全。  如果是、电压可以达到多高?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我不会向计时器引脚添加任何电压或电流源。 80uA / 1.5v 不会在没有 Vin 的情况下损坏引脚(即低于 IC POR)、至少可以看到。 我确信 ESD 保护电压大约在1.7V 以上、最有可能在6V+范围内、但必须提取 IC 设计文件、并且无法进行访问。 如果您想使用限流电阻器进行测量、请增加计时器上的电压、直到触发或限制其他事件增加。

    但是、根据您的建议、您将影响实际的故障计时器并完全开关 DS 图32中所示的放电电流(2.8uA)。 1.5V 也非常接近1.7V 计时器阈值。 因此不推荐。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您提供信息。 我已经专门设计了外部电路、不会干扰故障计时器电流、因为它在第一次计时器电压达到1.52V (最大值)、低于1.54V (最小值)计时器阈值时会脱离(锁存)状态。 它的工作方式与我在实验室中预期的一样、在实施过程中不会出现问题。

    Chris