This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:最大 PWM 频率

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1, TPS2H160-Q1, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620057/tps2h160-q1-max-pwm-frequency

器件型号:TPS2H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4H160-Q1TPS1H100-Q1

大家好、

有关 TPS2H160-Q1/TPS4H160-Q1的快速问题、最大 PWM 频率是多少?

TPS1H100-Q1的绝对最大值部分中将其定义为2kHz、但我在这些数据表中只看到200Hz 的图形。

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    2kHz 的最大规格基于器件的最坏情况时序限制。 在更高的频率下、输出可能没有足够的时间在0.1V/us 的最慢压摆率下进行压摆和压摆。

    例如、在12V 时、最坏情况下的上升时间为120us、下降时间为120us。 2kHz 信号的周期仅为500us、其中240us 的时间将从高电平转换为低电平、从低电平转换为高电平。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的解释-我看到160和100之间的压摆率是相同的。

    此致、
    ~John