This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:双输入充电器;交流/直流转换器的直流输入和100W 太阳能电池板的输入。

Guru**** 2554380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620074/bq24650-dual-input-charger-dc-input-from-ac-dc-converter-and-input-from-100w-solar-panel

器件型号:BQ24650

大家好、我有一个新的应用程序、由于体积的原因、它对成本非常敏感。 计划在1年内推出40万台设备。

该产品有两种型号、一种具有太阳能/交流电、另一种仅具有交流电。 (交流= 220V 50Hz)。

太阳能电池板为100Wp、VMP=18V 和 VoC=22.2V

必须充电的电池为75Ah 12V 凝胶铅酸。

根据我对 BQ24650的简要读数、为器件和面板配置了 MPP 电压。

我还在论坛上看到、交流/直流转换器输入可以与二极管进行 OR 运算、作为 BQ 的输入。

我的问题是在使用交流/直流输入时器件上 MPP 电压的设置。 此 PSU 可能具有12V (或24V)输出。

器件将如何对不同的输入电压做出反应?

当然、我希望两种型号都只使用单个电路板。

期待一些专家建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您根据太阳能电池板设置 MPPT 电阻分压器、 由于转换器的输出电压(12V)低于太阳能电池板电压、在使用交流/直流转换器时充电电流将减少。 如果 MPPSET 下拉至75mV 以下、则充电被禁用。

    如果交流/直流转换器输出高于电池板输出电压、那么它应该是好的。

    此外、bq24650是一款降压充电器、其输入电压必须高于电池电压。 如果输入为12V、并且您有12V 电池、则电池无法充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    因此、如果我将交流/直流电压设为15V (或18V)、充电电流将保持高电平?
    并使用二极管或?
    是否可以确定太阳能输入的优先级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池板 VMP 为18V、您可能希望使用高于18V 的交流/直流。 如果您的交流/直流电可以环绕 VOC、那就更好了。
    通常使用二极管或。
    我认为、如果使用 MCU 和开关来选择输入源、则可以对太阳能输入进行优先级排序。