This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:GPO 布尔错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620097/ucd90910-gpo-boolean-error

器件型号:UCD90910
主题中讨论的其他器件:UCD90120

我的客户看到布尔错误。 他已经定义了一个 GPI、该 GPI 已连接到一个按钮、即 LOW = pressed。

(PUSH_button_pressed_P3V3_BP_ON)+(!PUSH_button_pressed_P0V95_ON)

当两个电源正常信号均为正常(高电平)时、他预计 GPO 将在按下按钮的情况下处于高电平、而不是。 他看到的是、按下按钮时、GPO 会在 100us 到200us 之间变为低电平。 这是他们的硬件中的一个大问题。 这是预期的、是否有错误、或者他是否可以做些什么来阻止这种情况? 我看到一些监控器还有其他配置选项。 该器件与相关的 UCD90120具有多种其他延迟选项和 GPO 输入滤波选项。 请提供建议、谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    为了帮助解决此问题、您能否提供客户使用的项目文件?
    此致
    Yihe