This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M:在保持输入引脚悬空的同时固定输出引脚上的电压。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620091/tl750m-fixing-the-voltage-at-the-output-pin-while-leaving-the-input-pin-floating

器件型号:TL750M

我将 TL750M05与其他组件焊接到电路板上。 如果我将输出引脚固定在大约5V、将公共引脚接地并使输入引脚悬空、会发生什么情况? 。 芯片是否会损坏以及会消耗多少电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uriel、

    如果输入悬空、则可能会通过寄生路径上拉、但仅在输入充电之前消耗电流。 尽管这样做不会损坏器件、但不建议这样做。 如果您要执行此操作、我建议您构建一个测试板、并查看其行为是否符合您的预期。

    您还将通过输出电阻分压器消耗电流、但这应该是最小的电流。

    此致、
    标记