This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:微处理器从关断模式返回后、电池 SOC 会增加

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615581/bq27441-g1-battery-soc-increases-after-the-microprocessor-returns-from-shutdown-mode

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24230BQSTUDIO

您好!

我使用 bq27441和 bq24230充电器 IC 来测量 SOC 并为 锂聚合物3.7V 450mAh 电池充电。 SOC 达到24后、处理器进入关断模式。 然后、在关断模式下、我将其唤醒、并且 SOC 现在在90分钟后为38。  

如何解释这一点?

PS:我正在检查设计容量、当我第一次对其进行编程时、它始终为450。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Leinho。

    这是因为在负载移除时、电池电压会向上降低。 一小时后放松时、监测计读取 OCV 读数并执行剩余容量仿真。 由于电压增加、在该电压下预测的 SOC 会更高。 为了防止此类增加、我们在测量仪表中引入了平滑处理。 请启用平滑以防止这种情况发生。 有关更多详细信息、请参阅 TRM

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    你的解释是完全有意义的,正是我认为可能发生的事情,但我不确定。 我选中了 OpConfig 和 OpConfigB、它们都处于默认值(0x25F8和0x0F)中。 这意味着 Smoothen 为1、因此应启用平滑。

    我还需要做什么吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leinho、

    如果您不喜欢该行为、可以禁用平滑处理。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx、我认为我不理解。 因此、如果我希望 SOC 更接近进入关断模式之前的值、我应该禁用平滑处理、对吧? 是这样吗? 根据您的第一条消息、我会说我之前的陈述不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我想说的是、只要启用了 Smooth、就应该防止 SOC 读取更高的值、前提是监测计未关闭。 如果监测计进入关断状态、当您将其唤醒时、SOC 将会不同、因为电池电压会不同
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我可以理解、由于放松、电池电压会更高。 将"平滑"设置为1、并始终根据 TRM 启用(我不会禁用它)。 我得到的结果是、当器件处于低功耗模式(关断)时、SOC 从24增加到38。 启用了平滑处理后、我看到的是正常的、如果不启用平滑处理、将会更高。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件(监测计)进入关断状态、则无法控制唤醒时报告的 SOC。 平滑处理不起任何作用。 如果监测计未关闭、则如果启用了平滑处理、SOC 将保持恒定、除非温度发生显著变化(>5degC)、导致电池容量发生变化。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx、

    监测计不会关闭、我可以通过在处理器唤醒时请求设计容量来判断。 它保持在初始化中设置的状态。 因此、RAM 值被保留。

    尽管如此、当处理器进入关断模式时、SOC 为24、然后 在处理器唤醒时进入34到45之间的某个状态。 这种情况发生在3个不同的单元中、即充电器已连接或已断开。  

    如何启用平滑处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Leinho
    如果没有日志和 gg 文件、我将无法绝对确定正在发生什么情况。 您是否可以将监测计连接到 bqstudio、而无需将主机连接到通信线路、以避免总线串通。

    谢谢
    Onyx