This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:输入电流限制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620039/bq25606-input-current-limit

器件型号:BQ25606

我购买了 BQ25606的评估板来进行一些芯片性能测试。

我注意到、当我在电路板上放置一个非常大的负载(大约2-3欧姆)并在输入为5V 的芯片上供电时(负载已连接时)、电流不会达到预期值(3.68V/RL)、而是被限制在大约500mA。

因此、VSYS 电压被保持在远低于其典型值的水平上。

当我在没有连接负载的情况 下为电路板加电、然后连接电路板时、芯片能够提供计算出的电流。

我的设置为:

D+、D-悬空。

RILIM =最小可能值(大约160 Ω)。

CE =高电平(禁用)

我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    测得的 VSYS 电压是否为3.68V? 或者、这只是您期望的值吗?  

    我们的器件具有集成软启动功能、可将输入电流限制在200mA、直到 VSYS 电压上升到2.2V。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果我允许芯片在没有大负载的情况下加电、我测量的电压为3.68V。
    当我在连接大负载的情况下尝试为芯片加电时、电流会受到限制、电压不会达到3.68V 的值。

    如果我的问题是内部软启动功能、那么电压上升到2.2V 之前允许的最大负载为2.2/0.2 = 11Ohm。
    因此、如果 VSYS 上连接的负载小于11Ohm、则芯片将不会正常上电。 会吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您之所以看到这种情况、原因可能是软启动。

    从技术上讲、负载可能略高于此值。 我们不会获取启动条件下的效率数据、但假设软启动模式下的功率转换为70%、则从技术上讲、您可以获得的输出功率为5V*0.2A*0.70 = 0.7W。 该点输出端的最小负载为(2.2V)^2/0.7W = 7 Ω。

    同样、由于效率不确定、该值可能会变化。 SYS 上是否会有纯阻性负载?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白为什么会发生这种情况。
    是的、我的负载完全是由分立式通孔电阻器制成的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、

    我是说、如果您在最终应用/最终系统中的负载是纯阻性的、而不是您的测试条件。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看不清楚。

    VSYS 输出将通过 LDO 为 GSM/GPRS 模块以及其他一些芯片和模块供电、例如 ARM MCU、GPS 模块数字温度传感器等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些器件是否都需要高于2.2V 的电压才能根据需要正常运行? 在这里、我要查找连接到 VSYS 的所有负载的最小工作电压(类似于这些器件的 UVLO)。 如果它们的工作电压均高于2.2V、则在 VSYS 调节至3.68V 之前不会发生负载。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有器件都至少需要3.3V 电压

    我不关心电压是否会在达到 UVLO (2.2V)阈值之前出现延迟。
    我在一个原型中做了一些测试、一切都很完美。

    我唯一的问题是我在芯片设置上出现了问题。 因为当我在加电期间尝试过载芯片时、只是在主电源插件之前连接一个大电阻负载、它没有启动...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我完全理解。

    我只是想确保它适用于您的实际应用。

    此致、
    Joel H