This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:有关热阻和 R (outxoff)的问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616943/tps7b7701-q1-question-about-thermal-resistance-and-r-outxoff

器件型号:TPS7B7701-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS7B7701-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-热阻的弦状态是什么? 我们认为这是 JESD 51-7标准。 但我们要确认该条件。

  电路板尺寸:76.2x114.3x1.6mm?
  层尺寸:74.2x74.2mm?
  层数:?
  通孔数:?

R (outxoff)的变化量是多少? 他们希望知道最小值和最大值。 他们不需要古兰蒂。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    它基于 JEDEC 高 K 电路板外形。 由于这是一项标准、因此请始终参考最新规格以了解更多详细信息。 JEDEC 51-12.01的第18至19页介绍了您要求提供的信息。  

    https://www.jedec.org/system/files/docs/JESD51-12-01.pdf

    片上电阻器的电阻器变化通常非常大-如果您需要精确的输出下拉电阻、我建议使用容差更好的外部电阻器、并将其大小调整为比内部电阻器典型值小得多。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我无法访问您的 JEDEC 51-12.01链接。 您能否在此主题上附加 pdf 文件?

    他们需要 R (outx-off)的变化进行内部审查。 它们不需要精确的电阻器。 您能否提供最小值和最大值?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有没有更新吗? 如果您能给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以看到 JEDEC 51-12.01文件。 我已经确认了电路板尺寸和材料。 但我无法确认层数。 您能否提供层数信息?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    很抱歉、先前发送的链接存在混淆。 下面是一个链接、它描述了我们如何处理热性能数据:
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    我们没有该电阻器的最大值、但它将变化约20%。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 测试板1S 或2S2P 的层数是多少?

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    对于热模型、电路板为2S2P、用于高 K。

    对于我们的 EVM、通常有1s1p (但偶尔在电源平面上有一条线迹)。

    此致、
    标记