This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T210W:关于 PTH08T210的输出电容器

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH08T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619947/pth08t210w-about-the-ouput-capacitor-of-pth08t210

器件型号:PTH08T210W

尊敬的 moudle 专家:

您能否帮助澄清 如何为 PTH08T210W 选择输出电容值?

对于 PTH08T210W 的同一网络工作上的总电容器、Co 要求是指什么?

根据瞬态电压偏差要求、客户更喜欢选择1500uF Co、您可以看到以下客户原理图、但负载 VCC 引脚侧有另一个电容器、因此 PTH08T210W 输出端的总电容器远高于1500uF。 那么、如果 在负载 VCC 引脚侧有另一个电容为500uF、客户是否可以将1500uF 降低到1000uF?

我们还可以看到数据表中有一条注释、<3000uF? 请帮您解释原因吗? 谢谢。

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1500uF 是指同一网络上的总电容器。

    是的、 如果在负载 VCC 引脚侧有另一个电容器、则客户可以将1500uF 降低到1000uF。

    如果不使用 TurboTrans 功能、则陶瓷型电容器不能超过3000uF。 使用超过3000uF 的陶瓷电容会导致不稳定。