This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2837:您能告诉我 UCC2837吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616095/ucc2837-could-you-tell-me-about-ucc2837

器件型号:UCC2837

你(们)好。

我的客户正在考虑使用 UCC2837、并收到以下查询。

你会告诉我吗?

<问题>

UCC2837中内置的电荷泵电路的开关频率是多少?

※请先告诉我们典型值。

※如果能够告诉我、请告诉我最小/最大值。

此致、

Masumi Sekiguchi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    由于这是一个旧部件、我们需要一些时间才能获取数据。 请允许我1到2周为您获取此数据。 此外、我们只能为您提供典型数据。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的联系、Mark-San。

    那么、您能否提供典型数据?
    2.在与客户验证此数据的同时,您是否可以收集整个数据(需要1到2周,所以可以)?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi-San、

    电荷泵的频率通常为450kHz。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。
    我将以450kHz 的频率回答。

    实际上、我的客户遇到15~30kHz 的噪声、所以他问了我这个问题。

    我认为该 IC 与450kHz 无关、
    您是否知道这种情况的原因是15~30kHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    这里是 CAP 引脚的噪声图、您可以看到30kHz 时有一个小杂散、但主杂散为450kHz。

    此致、

    标记