This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937-3.3:LM2937ES-3.3

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627401/lm2937-3-3-lm2937es-3-3

器件型号:LM2937-3.3

我在 PCBA 中使用 LM2937ES-3.3。 当稳压器在输出端降至1.5V 时、我会一直向输入引脚获取5V 电压。 如果我提起输出桥臂并测量电压、我将得到大约4V 的电压。 是否有方法从 PCBA 读取稳压器。 是否有人在电路板中遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lamond:

    您的电源电流是多少? 器件可能处于电流限制状态。

    另一件事是、它可能处于热关断状态-器件是否会感觉触控过热?

    您是否尝试过新器件?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、您能否提供原理图和示波器捕获、以便我更好地为您提供帮助?