This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于推荐的电阻器

Guru**** 2580365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619896/tps543b20-about-recommended-resistor

器件型号:TPS543B20

您好!

您能告诉我 SS/RAMP/VSEL/MODE 引脚设置电阻器的相关信息吗?
数据表具有以下说明。
''建议使用容差不超过1%的 E48串联电阻器"
但是、客户没有 E48串联电阻器。
我有两个客户的问题。

这些引脚设置值是否与电阻器呈线性关系?
2.如果没有 E48系列、最好做什么?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)我不认为引脚设置值与电阻器呈线性关系
    2) 2)我不认为 E48是这里的重要方面、更重要的方面是获得一个容差为1%的电阻器来设置这些 SS/RAM/VSEL/MODE

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)电阻器值是非线性的。
    2)客户复制了数据表中的错误陈述(“不更糟”,而不是“更多”)。 请参阅下面的内容。 1%就可以了。 您可以使用 E96 (这是我始终使用的内容)。