This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:并行运行 BQ24070器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623730/bq24070-running-bq24070-devices-in-parallel

器件型号:BQ24070

为了获得额外的输出电流容量、我想并联连接其中的四个器件。 每个器件将具有相同的输入电压源、并连接到相同的高电流电池。 每个器件的状态和控制信号将单独管理。 每个器件的输出将是独立和隔离的。

这是可行的吗?

谢谢、

                       Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damon、

    我建议您改用开关充电器来获得更高的充电电流。 可以 在此处找到它们

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    是的、开关充电器会处理更高的电流、但我想知道在此配置中使用 BQ24070是否有任何具体问题。

    此致、

    Damon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于线性充电器没有反馈、因此并联充电器时会出现很多时序问题。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

     "时序问题"是否意味着每个器件都很难知道充电完成的时间?

     此致、

                                   Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damon、
    没错。 不同的电池会在不同的时间终止。 如果电池并联、这将很难实现。
    此致、
    Raheem