This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:调节输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627360/tps62230-adjusting-output-voltage

器件型号:TPS62230

我正在寻找 TPS62230来替代1.35V LDO。  我看到内部看起来像一个典型的直流/直流稳压器、因此我尝试用一个电阻分压器来修改反馈节点以实现1.35V。  它看起来工作正常,并且在模拟中不显示任何动态负载问题。

 我唯一的问题:

这是修改器件的可接受方法吗?  它是否有任何会阻止此电路有效工作的限制?  我在 D/S 中没有看到任何有关此功能的信息。

 

 e2e.ti.com/.../slvm194.TSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    此常见问题解答应回答您的问题 :e2e.ti.com/.../tps6223x-external-resistor-divider

    1.35V 有时用于为 DDR 存储器供电。 它是一个固定值。 您是否希望在您的应用中更改它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    不要指望这种情况会发生变化、但我看不到适用于锂电池300mA 负载的1.35V 小型电源解决方案。