This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:RA 表在测试后已更新大值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627383/bq27542-g1-ra-table-has-been-updated-large-value-after-test

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

大家好、

在 充电/放电测试后、Ra 表更新了大值、故障率为11/80=13.75%、这是一个问题。 下面有三个现象。

在充电期间、SoC 80%跳至100%。

2. 充满电后、我仍会对电池组充电数小时、发现 SOC 100%跳至91%、有时我移除充电器、SOC 也会下降。  

3.当我重新插入电池时、SoC 从92%更改为100%。

更新状态=06、并在测试前完成校准。 虽然我比较了这些电池组、但我发现 Ra 表已更新、具有较大的值、并且 Qmax 小于良好的电池组。 我再次学习、这些电池组问题就得到了解决。 什么原因可能导致 Ra 表更新为大值?

e2e.ti.com/.../BQ27542_2D00_G1-five-packs-compare.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否启用了平滑处理。 如果不是、您需要启用它、这将防止 SoC 在移除充电器后从100%下降到90%。
    其次、当您学习时、您使用了什么化学 ID? 您看到的问题表明使用的化学 ID 与您的电池化学成分不匹配。
    第三、为了解决100%的跳转问题、我建议使用我们的在线工具 gpcRa0来计算电阻表的 Ra0值。 这将有助于缓解跳到100%的情况。
    最后、Ra 表中的电阻增加可能是由于电池和电路板之间的电路板走线阻抗造成的。 您的电池是否使用长导线连接到电路板。 您是否使用开尔文连接进行电池连接?

    谢谢
    Onyx