This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:激活 DISP! 引脚不会激活 LED

Guru**** 2606055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619701/bq40z50-r1-activating-disp-pin-does-not-activate-leds

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOI可以肯定缺少一个简单的寄存器设置、但当我激活 DISP 时、我无法通过 LED 显示屏显示充电状态! 引脚。 很明显、电量监测计引脚17上的高电平(3.3V)转换为低电平(0.12mV)、但 LED 不会显示。 LED 正常工作、因为我将监测计设置为在复位时点亮 LED、但当我激活 DISP 时! Pin (或按下 BQstudio 中的按钮以激活 LED 显示屏)不会发生任何情况。 我缺少哪一个寄存器、而我需要启用 DISP 引脚才能工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否设置了 CHG 和 DSG 阈值以对应于您希望 LED 亮起的不同 SOC? 您是否启用了它?  您的 LED 保持时间设置为什么...在您对监测计进行修改后、请始终确保发出重置命令以更新 RAM。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有启用它。 问题是这样吗? TRM 仅表示电池组不能处于关断模式或导致 CUV 故障跳闸。