This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:支持 EEPROM 配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626794/lp8860-q1-eeprom-configuration-support

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好  

VIN = 5V

VDD=5V

Vo = 21V

Iout =150mA (ma)..  

我正在尝试为 LCD 背光升压5V 输入。

我正在使用所有四个灯串。 我的 LCD 背光要求是21V 和103mA。

我将在以下模式中使用

-外部 PWM 占空比控制

-无袖带模式

-电荷泵被禁用

-在自适应亮度下、我的升压电压跳至48V。

-如果没有自适应亮度、我的背光将无法正常工作

有人可以帮助进行 EEPROM 配置吗?

谢谢!

Thamizh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thamizh、您好!

    请在下面找到指向应用手册的链接、该应用手册指出 LP8860的所有 EEPROM 版本均已可用。 从提供的条件开始、您可以使用 D 版本 EEPROM。 使用 RISET 电阻器(默认情况下为150mA)、电流可缩放到103mA。 另请注意、自适应升压默认启用、但可以使用 EN_ADAP 寄存器禁用。 禁用自适应升压后、vboost 输出电压将由 BOOST_INPLEVING_VOLT[5:0]设置决定。 D 版本的设置为25V、适用于您的应用(21VF)、但可以降低以优化效率。

    www.ti.com/.../snva757c.pdf


    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome Ramirez、

    我采用了与上述类似的配置方式、但无法使其正常工作。

    我是否需要考虑其他设置?

    谢谢!
    Thamizh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我的寄存器设置。
    0x60 0xEA
    0x61 0xFC
    0x62 0xDC
    0x63 0xF0
    0x64 0xDF
    0x65 0xE5
    0x66 0xf8
    0x67 0x77
    0x68 0x77
    0x69 0x71
    0x6A 0x3F
    0x6B 0xB7
    0x6C 0x17
    0x6D 0xEF
    0x6E 0xB0
    0x6f 0x87
    0x70 0xCE
    0x71 0xF3
    0x72 0xC5
    0x73 0x0A
    0x74 0x35
    0x75 0x06
    0x76 0xDC
    0x77 0xFF
    0x78 0x3E..

    我读回并检查了、所有编程值都是正确的。

    我的输出电压为21V。 当我连接 LCD 背光时;施加 PWM 输入(逻辑高电平)背光后、背光未亮起。

    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。

    实际上、我的 LCD 典型电压为21V。  我对21V 初始升压没有自适应 模式说过。 没有余量电压、因此没有电流。

    当我增加到22V 时、我的 LCD 开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thamizh、您好!

    很高兴听到问题得到解决! LED 驱动器确实需要一些余量电压来实现正常功能并应对灯串之间的 LED 变化。