This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576HV

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619661/lm2576hv-lm2576hv

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件:LM2576

支持路径:/参考设计/按应用/汽车/显示 TI 参考设计

您好、先生、

 

我们正在开发适用于汽车行业的电子产品。

 

我们使用 LM2576HV 开发了学校总线控制器

 

我们将在此邮件中向 您核实 LM2576HV e2e.ti.com/.../lm2576.docxe2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdfonce 的布局。

此外、我随附了我们的原理图供您参考

 

我们希望得到您的及时支持。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请留出一些时间来查看您的设计

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图存在缺陷。  您需要将输出电容器连接到电感器的另一侧。  请参阅数据表原理图。

    此外、我还为您的 conveniencee2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_433359_5F00_297_5F00_130734145.pdf 创建了24V/3A 至5V 的 Webench 设计。 如果您需要的电流小于3A、则可以访问 TI

    并使用 Webench 帮助您进行设计。  我会将输出电容器分解为两个单独的电容器。  这样就可以了

    放置所需的数字和值、以防性能不是您想要的。

    此外、我们还需要查看您的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不小心写了 LM2576HV 器件号、请忽略它。

    我们使用的是 LM2576SX-ADJ/NOPB。

    请在 LM2576SX-ADJ/NOPB 器件型号上提供一些解决方案

    谢谢、

    Ravindra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是相同的器件;一个是高电压版本。