This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:BQ24157的最大实际充电电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619871/bq24157-max-actual-charge-current-of-bq24157

器件型号:BQ24157

大家好、

BQ24157的最大实际充电电流是多少? 如果 BQ24157的工作电流为1.4/1.5A、风险如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerry、

    bq24157的工作电流最高可达1.55A、该电流的可编程性基于在 CSIN 和 CSOUT 上使用的感测电阻。


    此致、
    Joel H