This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:TPS92640 500:1模拟调光

Guru**** 2421590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617000/tps92640-tps92640-500-1-analog-dimming

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92641EVM

尊敬的先生:

我将把 TPS92640用于我们的 LED 板。 正如 TPS92640 LED 驱动器的规范提到 的500:1模拟调光,这意味着什么,如何定义500:1的每个步骤? 我们如何操作该函数?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过向 IADJ 施加电压来定义电流、电流感应电压(CS)是 IADJ 电压的1/10。 因此、如果您向 IADJ 施加2.5V 电压、则 CS 电压将为250mV、若要获得500:1、应向 IADJ 施加5mV、CS 电压将为0.5mV。 之间的所有步骤只是 IADJ/10的 CS 电压。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们希望通过线性调整 IADJ 电压来控制 LED。  测试 TPS92641EVM 后 , IADJ 电压约为50mV~100mV 时,它将闪烁。 这种情况是否可以解决? 谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我、当您看到此闪烁时、您的工作条件是什么? 您是否有任何 LED 电流和 SW 节点的示波器截图? 在某些情况下、您可以在模拟调光时达到最短导通时间、我想知道这是不是原因、但不应导致闪烁。 示波器截图有助于诊断这一问题。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    这是下面的应用电路图1。 到目前为止、我们使用 EVM 进行测试。 我们尝试在输出中添加100uF 电容器、然后 可以解决闪烁问题。 但由于尺寸限制、我需要找到另一种方法来解决闪烁问题。  请帮我提出建议、谢谢。

    PS:LED 电流太小(低于100uA),我们无法捕获它。 请参阅下面的图2 SW 波形

     

    SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。

    有用的开关波形是在您看到闪烁的低调光级别、而 IADJ 上的电流在50mV 至100mV 范围内不应接近低电平。 但我想我知道这里发生了什么以及电容为什么会修复它。

    当您调暗到如此低的水平时、最终将处于不连续导通模式(电感器电流在每个周期下降到零)。 这可能允许少量电容对 VOUT 引脚上的电压进行放电、该电压将非常低且不稳定。 它甚至可以简单地进入最短导通时间/最长关断时间类型的情况、并为您提供所需的更少电流。 因此、您需要更多的输出电容进行深度模拟调光、以保持 VOUT 电压稳定。 您不需要100uF、但您可能希望输出端具有10uF 陶瓷电容器、而不是 EVM 上仅提供0.1uF 电容器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clint:
    但当我们在输出中尝试使用10uF 电容器时、它不起作用。 还有任何建议吗? 根据数据表中的说明 、驱动器 IC 保持 CCM 以极低的电流工作。

    您能更详细地解释一下吗?  非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、

    没错。 为了实现线性和适当的调光、输出电容器需要足够大、以便为整个低侧开关导通时间提供负电感器电流。 在您的情况下、10uF 可能不够。 如果您需要正确地调暗到如此低的水平、则需要添加足够的输出电容来保持电流流动。 最简单的方法是继续添加 Cout、直到它正常工作、并且希望它小于100uF。

    此致、

    克林特