This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:您能告诉我使用方法的 UCC28910&#39吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28881, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627193/ucc28910-could-you-tell-me-about-ucc28910-s-using-method

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28881UCC28740

大家好。

我对该器件有疑问。

尽管此时它实际上不是正在进行的项目、

如果您知道是否可以在下方使用、促销的宽度将在未来扩展。

请告诉我。

<怀疑>
该 IC 具有初级侧调节功能、无需光耦合器。

但是、您能否在电路配置中使用它、通过使用光电耦合器从次级侧返回反馈进行调节?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于 VS 引脚的多功能使用、UCC28910仅限于初级侧调节。

    但是、我们确实提供了可满足您的二次侧调节要求的可选方案、其中包含光电耦合器。 UCC28881可配置为具有 SSR 光电耦合器的隔离型反激式、但与 UCC28910的7.5W 输出限制相比、通用交流输入的 UCC28881上的输出功率限制为4.5W。

    如果需要高于4.5W 的功率、那么 UCC28740是一款 SSR 光电耦合器器件、可驱动可在任何功率级别工作的外部 FET。