This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:高输入电压(AC100V~240V)的有源钳位开关

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619921/ucc2891-active-clamp-switching-for-high-input-voltage-ac100v-240v

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好!

我的客户在 VIN:DC36~75V 上使用了 UCC2891

并且考虑在 VIN:AC100V~240V 时也使用该器件。

不过、我了解有源钳位开关不适合高输入电压、因为钳位电容的充电电压很高。

因此 UCC2891不适用于 高输入电压(AC100V~240V)。

我的理解是否正确?

如果是、我们可以使用 UCC2891多少输入电压?  

(我们认识到 VIN 的绝对电压为120V)

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    UCC2891专为36V 至75V 的电信输入电压范围而设计。 对于100V 至240V、我找到了使用 UCC2897A 有源钳位控制 器 www.ti.com/.../pmp7410的设计、它在220V 至400V 的电压范围内工作、在13A 电流下输出电压为12V。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致

    Peter