This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:关断状态输出灌电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627118/tps1h100-q1-off-state-output-sink-current

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、当负载开路时、当关断状态输出灌电流时、如何消耗该泄漏电流、Vin=0、Vout=13.5V、电流可能高达-50uA (最大值)。 下拉输出? 或削波电压降至零?

谢谢!

是的

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我对您的问题不是很了解。 Vin =意味着什么? 是电源电压还是输入控制中用于通道激活的电压?
    13.5V 和50mA 来自何处? 请注意、有一个从 OUT 到 VS 的反向二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这显示在 TPS1H100数据表的测试条件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看上面提到的数据表相同测试条件、当 Vin=0V 时、Vs = Vout.= 13.5V 当输入为零时、输出如何为13.5V? 运行了一个快速 pspice 仿真、输出遵循输入意味着当 Vin=0V、Output=0时。