This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:Webench 和理论计算得出的电感值差异

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620044/tps53355-difference-in-inductor-values-suggested-by-webench-and-theoretical-calculation

器件型号:TPS53355

您好!

我在我的设计中使用 TPS53355从12V 电压生成1.1V 电压、最大电流为28A

请阐明以下与此相关的要点:  

1)对于250kHz 开关频率、Webench 建议使用330nH、但使用数据表公式(公式8)计算得出 的值约为430nH。 请告诉我可以选择哪个值来获得更好的性能。

2) 2)根据数据表的公式8、电感值与电流成反比。 因此、大电流的电感器值将更小、较小的电流将更大。 当电流小于 Imax 时、在 Imax 选择的电感器值是否会导致性能下降?  

(例如、在上述情况下、28A 的电感值为430nH。 但对于16A、电感器值为750nH。 但是、根据数据表、我们必须考虑 Imax 来选择430nH。 当电流为16A 时、此电感器是否会导致任何功能问题?)

提前感谢。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)通常 webench 会为您提供一个保守的值、因此在本例中、我将使用基于 webench 的330nH 电感器
    2) 2)我认为更重要的方面是电感器上的纹波电流。 根据经验、电感器上的纹波电流峰峰值约为最大负载电流的20%- 40%。 较小的电感器可提供较高的峰间纹波、而较大的电感器可提供较小的峰间纹波电流。

    假设您为您的28A 设计选择430nH 电感器、当电流为16A 时、情况良好。 电感器上的纹波电流会随您的频率选择 VIN 和 VOUT 而变化。

    谢谢
    -Arief