This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:具有低 VLED (~1.6V、单个 LED)

Guru**** 2560380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617711/lm3553-with-low-vled-1-6v-single-led

器件型号:LM3553

您好!

我有一个使用 LM3553驱动单个 LED 的现有设计。

在下一次修改符号时、LED 将更改为具有较低 Vf 的 LED。

我想知道、对于修改后的设计、我是否仍然可以使用相同的 LED 驱动器?

(基本而言、问题是 LM3553是否可以用作降压转换器?)  

设计参数:

输入电压:2节 AA 电池(即~3V)

输出:单 LED:Vf=~1.6V、Iout=~0.3A。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    LM3553在降压模式下不工作、因为它只能在导通(无开关)或升压模式下工作。 如果您对线性驱动性能(效率不那么好)满意、则可以使 LM3553正常工作、前提是省略电感器和肖特基二极管并绑定 OVP 引脚。 也就是说、您是否可以使用芯片级封装? 如果是这样、我们有一些比该器件小得多且具有一些改进功能的新器件、但它们也只能线性运行、因为它们没有与电流源配对的专用降压转换器。

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    谢谢。

    我想再次询问、以确保这里确实存在一个问题。

    我的电流设计采用 Vf=~2.7V 的 LED。

    我想将 LED 更换为 Vf=~1.6V 的 LED。
    这是问题吗?
    这是否甚至意味着需要 LM3553在降压模式下工作? 或者、D1、D2上的电压可能会相应升高、因此 Vout 仍高于 Vin、并且模式将升高?
    LED 的 VF 是否有任何限制?


    谢谢、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    一个问题是片上热耗散、但在您的情况下、由于低输入电压和相对较低的 LED 电流、这可能不是问题。  让我清楚地指出、该器件从未在降压模式下工作。  当 VIN 大于 VLED+VD1、D2时、升压转换器将停止开关。  在这种情况下、D1和 D2上的电压将不可调节、并将增加到 VIN -Vschottki-VLED-(ILEDxRINDUCTR)。  这是可以的、因为灌电流将保持电流调节。  由于此器件的输入电压最小值为2.7V、而您的 LED 为1.6V、因此该器件实际上不应升压。  这意味着、在理论上、您应该能够移除电感器和肖特基二极管、并且只需从电池电源驱动 LED 的阳极。  我不确定 LED 电压是否存在限制、而不是在电流较高时。如果 VIN - VLED 为高电平、则热耗散会变高、并且器件在环境温度升高的情况下可能会在高于最大结温的情况下运行。

    如果您已经有现有设计、您是否已经尝试切换 LED 以查看其工作原理?

    Greg