This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:LDO 输出电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627316/bq76940-ldo-output-current

器件型号:BQ76940

您好!

在3.3V 电压下、我可以在 REGOUT 引脚上获得的最大电流是多少?

在数据表的第19页、我发现最大值为45mA、但我在搜索答案时也看到、可以通过容量对其进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您查看的页面是当您将 REGOUT 引脚短路时的页面。 如果您想知道 MCU 或外部组件正常工作所能支持的最大负载是多少、那么这不是正确的选择。 请看第18页。 通常、最大电流负载约为20mA。

    谢谢

    Miguel