This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:PG 最大泄漏电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627120/lmz30606-pg-max-leakage

器件型号:LMZ30606

PG 引脚上预期的最大泄漏电流是多少-正确调整上拉电阻器的大小需要这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    我的典型值为7nA。 我没有 MAX。 我们必须要求开发团队提供最大价值。
    泄漏会限制最大上拉电阻值。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的典型数字! 请要求开发一个最大数、以便我们可以将其关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我刚才问团队我们是否有数据。 我会在听到回声后通知您。
    您考虑的最小逻辑高阈值和上拉电压是多少?

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 IC 仅规范7nA 的典型值。

    电源正常引脚上建议的最大上拉电阻为100kΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-

    我们需要一个电流来进行最坏情况分析。 如果最大电阻为100k 欧姆、您是否会告知与100k 上拉电阻对应的预期泄漏电流? 或者、等效地、100k Ω 上拉电阻时预计会出现什么压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    如果我们假设最大泄漏电流高达1uA (这在典型值为7nA 的情况下似乎不切实际、但没关系、假设是最坏的情况...)、
    然后、对于100k 上拉电阻、您将具有0.1V 压降。

    因此、使用3.3V 系统上拉电压时、逻辑高电平将为3.2V。 这是可以接受的吗?

    我之前曾问过您应用中的上拉电压和可接受的最小逻辑高电平。
    请确认这些值、我们可以重新计算最坏情况下会导致最大100kohm 上拉问题的泄漏电流。

    谢谢、
    Denislav