This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:输出电容低于2.2uF

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618873/tps7b69-q1-output-cap-lower-than-2-2uf

器件型号:TPS7B69-Q1

大家好、

是否要检查 TPS7B6933-Q1 (3.3V 固定电压)的输出电容是否低于2.2uF (例如仅100nF)? 最大输出电流仅高达1uA、客户了解我们建议将电容器从2.2uF 更改为100uF、但客户希望了解如果输出电容器仅为100nF、我们会期待什么。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    因此 、为了实现稳定性、需要一个最小2.2uF 的输出电容器、这不仅是建议的、请参阅 TPS7B69-Q1 数据表中随附的屏幕截图。

    BR、

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    因此、我能否得出2.2uF 是一项硬性要求、如果低于2.2uF、则可能会出现不稳定情况? 除了稳定性之外、我们还能预期到任何异常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:
    除了稳定性问题之外、瞬态响应、PSRR 和噪声的下降也很明显。
    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否有任何仿真来展示100nF 电容器的潜在影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    遗憾的是、由于如此低的 Cout 值超出了 TPS7B69-Q1器件的稳定性区域。

    BR、

    Haidar