This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021_PWM_FREQUENCY 问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, PMP20278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619523/lm5021-lm5021_pwm_frequency-issue

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: PMP7917PMP20278

你(们)好  

我使用 LM5021设计了10W 直流/直流模块、但 PWM 频率 不稳定。

您是否需要注意 Place(PCB 布局)?

 没有超过规格的负载纹波、是否有任何解决方案?

测试点是 Q1 漏极

VIN=12V VOUT=5V 负载=300mA  

VIN=12V VOUT=5V 负载=600mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    您能否提供更多原理图详细信息、以显示 LM5021周围的所有组件值? 额定输出电流或功率是多少?

    具体而言、您为 Rt 使用什么值?

    您是否还可以在 LM5021周围包含 PCB 布局?

    对于功率级、我假设这是降压转换器? 电感和输出电容的值是多少?


    负载为300mA 时、频率看起来像是~460kHz、负载为600mA 时、频率为2倍以上~910kHz。 如果您在300mA 和600mA 之间缓慢增大负载、会发生什么情况? 频率是否在某个负载水平突然变化?


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard

    很抱歉、因为公司的产品提供完整 的原理图非常不便。

    RT 为13.7k

     我假设这是降压转换器?  它是钳位正向1/4砖型

    电感和输出电容的值是多少?  变压器的输出电容为6.2uH、为47u//47u//100u

    如果您在300mA 和600mA 之间缓慢增大负载、会发生什么情况?   不稳定、而不是我设置 频率

    我有2个项目1、就像我显示 频率过高、1个项目太低、我设置为400kHz、但实际上是200kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    从 LM5021-1数据表中删除了图 7和 eqn。 1、Rt= 13k7时、Fsw 应为~ 484kHz -这与上面显示的300mA 负载波形相符。

    在600mA 时、频率加倍、这毫无意义。

    在这些负载水平之间、您说频率不稳定、这意味着什么? 在任何给定负载下、它是随负载持续变化还是随机变化、而不是稳定的固定频率? 您可以添加波形吗?

    RT、VIN 或 VCC 引脚上可能存在噪声。


    如果您想在此论坛之外向我发送原理图和 PCB 布局、您可以发送电子邮件至 bernardkeogh@ti.com


    我还了解了两个 TI 参考设计、它们可能对我的了解很有用–PMP20278和 PMP7917–两者都是低直流输入、但更倾向于36V、两者都是反激式而不是有源钳位正向。

    还有许多有源钳位正向 TI 设计,但它们使用的是 ACFwd 控制 IC 之一,而不是 LM5021。


    谢谢、
    Bernard