This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76930:将10s1p 设计更改为10s2p 设计

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619905/bq76930-10s1p-design-change-to-10s2p-design

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好、客户计划使用10s1p 以及 bq76930和 bq78350进行设计。 现在他想改为10s2p。 他是否会考虑这种情况?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    由于系统需要更大的电流或需要更大的容量(运行时间)、可能会使用2p 电池而不是1p 电池。  2p 电池使用的电池电量可能低于1p 电池、但容量更大、并且提供的电流容量几乎相同、因此2p 与1p 电池的电流限制可能不会更高。  或者、系统可能需要更高的电流、因此限值可能更高。  通常、这两个方面结合在一起、虽然电流限制可能不会更高、但电池可以提供更高的瞬时电流。  当然、该设计应同时考虑电路板的峰值和连续电流以及功率能力、感应电阻器和 FET。  如果电流较高、则可能需要调整感应电阻器以使电平保持在 bq76930输入的动态范围内。  阈值在 bq78350-R1中进行配置。  根据电流和功率级别的不同、可能需要进行调节。  有关配置的详细信息、请参阅 bq78350-R1技术参考手册。

    本帖子中的演示可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../1923729