This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:数据表说明

Guru**** 2767995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A89, TPS7A90, TPS7A85, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627321/tps74801-datasheet-clarification

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS7A89TPS7A90TPS7A85TPS7A39

您好!

我对 LDO 数据表中反馈电阻器的组件选择有疑问、TPS748就是一个示例。

在 TPS748数据表的"应用信息"部分下、有一个表格列出了不同的输出电压和相应的配置电阻值。 但是-在某些情况下、输出电压的理论值1通过使用0.8*(1+(R1/R2))公式计算得出、与表中规定的输出电压有所偏差。 但是、该偏差非常小。 然而令人困惑的是、使用通用电阻器可实现"完美"电压。 例如:

  •  例如、该表指出1.2V 输出的电阻器组合为 R1=2.49K R2=4.99K。 使用公式计算得出 1.1975...V 输出。 ~2.5mV 偏差。
  • 但是、在使用"标准1%电阻值"时、可以使用 R1=1.1K 和 R2=2.2K 获得恰好1.2V 的电压。 这些电阻器甚至更"常见"、尤其是当您是业余爱好者时、电阻器的可用性更高。 这些电阻器仍然满足数据表中 R2小于4.99K 的建议。

这种现象在类似部分的许多数据表中、在不同制造商和不同器件之间都可见。 使用 E96系列电阻器似乎有一些优势、即使配置稍微偏小、E24系列也能提供完美的结果(并且广泛提供1%的容差)。

现在、我是一个新手、我似乎缺少了业内处理此类组件的任何人可能会发现的东西-当有更多可产生更精确电压的常见电阻器可用时、为什么有许多数据表建议使用可产生不精确电压的值? 我没有看到什么优势吗?

谢谢、

Shay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shay、

    其中的许多问题都是为了找到适合多种电压的值-这就变成了优化问题。 WebBench 现在尝试解决该问题、我们自己已经了解到、在较新的器件中、我们可以选择更精确的电阻器、并显示使用这些电阻器(例如 TPS7A39、TPS7A85、TPS7A89、TPS7A90等)计算出的输出电压。

    此致、
    David