This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何将 CC 增益和 CC Delta 从二进制转换为浮点数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627122/bq34z100-how-to-convert-cc-gain-and-cc-delta-from-binary-into-floating-number

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

这适用于 BQ34Z100。  是否有人知道将二进制格式转换为浮点格式的格式?

我的设备上的 CC 增益回读为:83 18 78 C2,该值应为1.99,但我不确定如何转换。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    请参阅以下 e2e 帖子

    e2e.ti.com/.../1546093
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您发帖。  

    我确实按照说明操作、但结果似乎与我从 BQStudio 中读回的内容不匹配。  BQStudio 报告 CC 增益和 CC Delta 分别为1.001和0.999、但当我计算时、CC 增益和 CC Delta 分别为10.124和10.00。  有趣的是、我的增益和增量与您链接上的说明相同、但 BQstudio 报告不同。  使我的 CC 偏移和电路板偏移与 BQStudio 中报告的值一致。

    您能评论一下我的增益和 Δ 与 BQStudio 的差异吗?

    谢谢。

    原始数据为:

    CC 增益:83 18 78 C2

    CC Delta:97 2D 7A 96

    CC 偏移:FA A0

    电路板偏移:FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我可能犯了个错误。 我认为这种方法是有效的。
    谢谢。