This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要微功耗半桥 MOSFET 驱动器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627137/need-micropower-half-bridge-mosfet-driver

主题中讨论的其他器件:TPS51604

您好!

我需要超低功耗半桥 MOSFET 驱动器。 为了尽可能降低 Iq、我愿意放弃一些其他功能。 下面是我要查找的内容的概要:

  • 微功耗(首选~10uA 或尽可能低)
  • 无需集成升压电源或自举二极管、我将提供单独 的高侧升压电源
  • 集成 PWM 模式或击穿保护
  • 低压应用(大约5-15VDC)
  • 首选小型封装 DFN

我在前面列出的低功耗选项实际上没有您在查看数据表时所说的低功耗选项。 如果您有任何想法、请告诉我... 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这是一个非常低频的应用(接近直流)。。。 因此、某些低功耗应用在不进行开关时可能会消耗更低的功耗? 这也是我将提供独立升压电源的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我是 TI 高功率驱动器的应用工程师。

    我找不到 IQ 在10uA 范围内的半桥驱动器、但看看 TPS51604。

    它在 WSON (8)(2.00mm x 2.00mm)封装内具有160uA (典型值)的 IQ 和击穿保护。

    此致、
    Mateo