This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:SmartReflex 期间反馈电阻的计算

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS53355, LM21215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619396/tps53355-calculation-of-feedback-resistors-during-smartreflex

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:LM10011LM21215A

您好!

我使用 TPS53355为 KeyStone-II 器件生成可变内核电压(智能反射)。 LM10011用作 DAC。

如果有任何文档描述了在这种情况下选择反馈电阻器(R1和 R2)、请建议我这样做。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 LM10011数据表包含计算电阻器值所需了解的一切:
    www.ti.com/.../lm10011.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供相关信息。

    LM10011的数据表中包含使用 LM21215A 稳压器时的公式。 此外,GUI (位于链接中:T www.ti.com/product/LM10011)使用相同的稳压器 LM21215A。 请告诉我是否也可以将相同的公式应用于 TPS53355。

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 TPS53355的偶数 VFB 是相同的... 0.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我使用的是纹波注入电路。 那么、对于计算、我是否可以考虑与 VFB 相同的0.6V?
    由于数据表提供了使用纹波注入时计算 VFB 的不同公式(公式14)。


    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、继续并包含该偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    实际上,偏移将随输出电压的变化而略有变化。 因此、我计算了1V 的失调电压、并将其包含在计算中。
    请告诉我还有其他更好的计算方法。

    此致、
    Madhu。